Naše značky

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
		
Jak vám dnes můžeme pomoci?
Cannot open DTM after adding eds file
Issue
Cannot open DTM after adding eds file.

Product Line
Control Expert 14.1

Environment
Windows 10

Resolution
Attempts to open the DTM for a device that was imported into Control Expert by adding the eds file, fails.

This issue could occur if the eds file used an old naming convention to define the device.

The following steps can be used to resolve the issue.
  • Open the eds file with Notepad.
  • Scroll down and note the device naming convention.  (The old naming convention will use a name and catalog)
aasg


  • Delete the device from the DTM Browser.
wef



  • Add the eds file again using the 'Add EDS to library' wizard.
trhbtte


  • Browse for the eds file.
  • Uncheck the option 'New Naming Convention'.
  • Click on 'Next'.
  • Click on Next
  • Click on Finish.
ghbbr



Schneider Electric Česká republika

Zjistěte více
Řada:
Zjistěte více
Řada:

Potřebujete pomoc?

  • Nástroj pro výběr produktů

    Rychle a snadno vyhledávejte správné produkty a příslušenství pro vaše aplikace.

  • Získejte nabídku

    Poptejte nás online a náš lokální specialista se s vámi spojí!

  • Kde nakoupit?

    Jednoduše najděte nejbližšího distributora výrobků Schneider Electric ve vašem okolí.

  • Centrum nápovědy

    Zdroje podpory pro všechny své potřeby najdete na jednom místě.

  • Dokumentace k produktům
  • Software ke stažení
  • Nástroj pro výběr produktů
  • Hledání náhrady za produkty
  • Centrum nápovědy a kontakty
  • Najít naše pobočky
  • Získejte nabídku
  • Kde koupit
  • Komunita Schneider Electric
  • Profil společnosti
  • Nahlásit nevhodné chování
  • Přístupnost
  • Newsroom
  • Investoři
  • EcoStruxure
  • Vyhledávání pracovních míst
  • Blog
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Oznámení o souborech cookie
  • Podmínky použití
  • Změnit nastavení souborů cookie