Naše značky

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
		
Jak vám dnes můžeme pomoci?
Unity14-UnityLL984 Library install returns ObjectStore error
Issue
Unity14-UnityLL984 Library install returns ObjectStore error

Product Line
Control Expert 14

Environment
Windows 10

Resolution
Installingt the 'UnityLL984 Library' into Control Expert 14, returns the following ObjectStore error.
efr

To resolve the issue:
  • Unzip and run the attached batch file named 'UpdateRegistry'.
  • Install the 'UnityLL984 Library'.

Schneider Electric Česká republika

Přílohy
UpdateRegistry.zip [886 Bytes]