Naše značky

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
		
Jak vám dnes můžeme pomoci?
PSO2020 with CU1 Easergy P3 default driver No Alarm log.
Issue:
Use default P3 driver in Profile editor.

Simulate alarm for this tag which is in the default driver but no alarm show up in PSO2020.

Simulate alarm in Easergy P3 and related alarm can be read by 3td party modbus test tool.
Request:


Response:

01 03 0A 04 C1 XXXX  04C1 whichi is for (Protection 50/51 Alarm) 1217

Cause: The root cause of this issue is the onboard alarms are disabled by default.

Answer:
The driver supports the download of on-board event logs. The device driver polls the device and checks for new log entries at regular intervals. The default polling interval is 500 m seconds.
Event log feature is disabled by default. To enable, set the parameter in the citect.ini file.
[Easergy.(cluster name).(equipmentName)]
EventLogEnabled=1.

Schneider Electric Česká republika

Zjistěte více
Řada:
Zjistěte více
Řada:

Potřebujete pomoc?

  • Nástroj pro výběr produktů

    Rychle a snadno vyhledávejte správné produkty a příslušenství pro vaše aplikace.

  • Získejte nabídku

    Poptejte nás online a náš lokální specialista se s vámi spojí!

  • Kde nakoupit?

    Jednoduše najděte nejbližšího distributora výrobků Schneider Electric ve vašem okolí.

  • Centrum nápovědy

    Zdroje podpory pro všechny své potřeby najdete na jednom místě.

  • Dokumentace k produktům
  • Software ke stažení
  • Nástroj pro výběr produktů
  • Hledání náhrady za produkty
  • Centrum nápovědy a kontakty
  • Najít naše pobočky
  • Získejte nabídku
  • Kde koupit
  • Profil společnosti
  • Nahlásit nevhodné chování
  • Přístupnost
  • Newsroom
  • Investoři
  • EcoStruxure
  • Vyhledávání pracovních míst
  • Blog
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Oznámení o souborech cookie
  • Podmínky použití
  • Změnit nastavení souborů cookie