Naše značky

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
		
Jak vám dnes můžeme pomoci?
How to configure the Program Viewer for the BMENOC0321
Issue
How to configure the Program Viewer for the BMENOC0321

Product Line
BMENOC0321

Environment
Unity, Control Expert

Resolution
The 'Program Viewer' allows the user to view the Control Expert or Unity
application in the web pages of the BMENOC0321 Factorycast module.

This video will demonstrate how to configure the 'Program Viewer'