Naše značky

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
		
Jak vám dnes můžeme pomoci?
What are the maximum Session/Subscription for the BMENUA0100 with the firmware version 1.01.50?
1.    Issue
Client wants to know what are the maximum Session/Subscription for the BMENUA0100 ?

2.    Product Line
Firmware version 1.01.50

3.    Environment
BMENUA0100

4.    Resolution

Here you are the limitation Session/Subscription for the BMENUA0100

The maximum session to be open is 3.
The maximum subscription to be open per session is 4.

Total subscription is 12.