Jak vám dnes můžeme pomoci?

Co znamenají chyby OC.F a OCF na ATV31/ATV312?

O.CF je porucha zkratu mezi fázemi na straně motoru. Doporučujeme zkontrolovat kabel a svorky.

Další možné příčiny chyb OCF/OC.F jsou:

OCF - chyba proudového přetížení.  Zkontrolujte parametry v nabídkách SET a DRC (BFR, COS, NCR, UNS, NSP, UFT) a po mechanické stránce odlehčete motor nebo uvolněte brzdu motoru (je-li přítomna). Zkontrolujte, zda parametr ITH v nabídce SET odpovídá FLA motoru. V nabídce FLT je také možné povolit funkci "Catch on the Fly", parametr FLR (změňte na ano).

OC.F je chyba impedance zkratové smyčky, která identifikuje zkrat na výstupu pohonu. Zkontrolujte přívodní kabely motoru a izolaci statoru. Proveďte test Meggerem při napětí 1000 V.