Naše značky

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
		
Jak vám dnes můžeme pomoci?
How do I diagnose the channel and module status of the BMEAHI0812 and BMEAHO0412 Hart modules
Issue:
Diagnostic LED for the BMEAHI0812 and BMEAHO0412 Hart modules


Product Line:
BMEAHI0812, BMEAHO0412


Resolution:
Use the combined states of the RUN, ERR, I/O, BS, An and Hn LEDs to diagnose the channel and module status for the BMEAHI0812 and BMEAHO0412 modules:
Hart

Hart2

Schneider Electric Česká republika

Zjistěte více
Produkt:
Zjistěte více
Produkt: