Naše značky

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
		
Jak vám dnes můžeme pomoci?
Is EVlink Pro AC compatible with the TIC protocol and the French smart meter Linky ?

Article available in these languages: Česká

Yes, by adding the accessory board, reference EVA1MTH / Installation guide GEX2219201.
It is connectable to Historical & Standard TIC and compatible with 3-phase or single-phase
The configuration is done using eSetup,(see below) .



eSetup4