Naše značky

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
		
Jak vám dnes můžeme pomoci?
Jak mohu aktivovat Brake Logic Control na frekvenčních měničích řady ATV320?
Chcete-li aktivovat  Brake Logic Control  na měniči řady ATV320, změňte parametr Macro Configuration (CFG) na Hoisting.  Tím se automaticky přiřadí ovládání logiky brzdy k relé R2.

Pozor! Změna makra způsobí také změnu dalších parametrů.

NEBO:
Postupujte podle následujících kroků:
  1. v nabídce I_O zkontrolujte, zda je přiřazení R2 nastaveno na No.
  2. v nabídce drC zkontrolujte, zda je typ řízení motoru (Ctt) nastaven na uC [vektor bez senzorů]
  3. v nabídce FUN pod položkou bLC nastavte bLC na R2