Jak vám dnes můžeme pomoci?

Lexium ILx, jak připojit kompaktní pohony k PC?

Pro připojení kompaktních pohonů ILx se používá kabelová redukce s konektory RJ45/Molex typu VW3L1T000R30 (1) pro konfiguraci a nastavení ILx s PC se software Lexium CT.
Součástí balení je spojka dvou zástrček konektorů RJ45 (1a).
Do této spojky se připojí kabel pro konfiguraci a nastavení po sériové lince s převodníkem USB/RS485 a konektorem RJ45 typu TCSMCNAM3M002P (2).
Dále je nutno vhodným způsobem zabezpečit napájení kompaktního pohonu ILx.

Obrázek11

Instalační software pro konfiguraci a nastavení kompaktních servopohonů a pohonů s krokovými motory Lexium CT offline installer V1.0.14
https://www.se.com/ww/en/download/document/LexiumCT_manual_DE/
Pro propojení PC s napájecí jednotkou SD3 po sériové lince Modbus prosím použijte kabel s převodníkem USB/RS485 typu TCSMCNAM3M002P.
Příslušné ovladače pro tento kabel se nainstalují automaticky během instalace software Lexium CT

Schneider Electric Česká republika

Zjistěte více
Produkt:
Řada:
Zjistěte více
Produkt: