Naše značky

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
		
Jak vám dnes můžeme pomoci?
Connexions de l’alimentation du démarreur progressif ATS480 et des bornes du câble moteur.

Problème :

Où sont raccordés les câbles d’alimentation et de moteur principaux sur le démarreur progressif ATS480 ?

Gamme de produits :

Démarreur progressif ATS480

Environnement :

Toutes

Cause :

Raccordements des bornes puissance et moteur.

Résolution :

(L1 L2 L3) (A2 B2 C2) (T1 T2 T3) - Raccordements de puissance et bornes moteur.

L1 L2 L3 sont les bornes d’alimentation de tension de ligne.
A2 B2 C2 sont les bornes de contacteur de court-circuit optionnelles.
T1 T2 T3 sont les bornes de câblage du moteur.

Reportez-vous au manuel d’installation le plus récent de l’ATS480 NNZ85515 version 4 ou supérieure pour plus d’informations.
Manuel utilisateur ATS480 - Guide utilisateur | Schneider Electric


ATS480 motor wiring table A



ATS480 motor wiring table B



ATS480 wiring terminal C

Schneider Electric Česká republika

Zjistěte více
Řada:
Zjistěte více
Řada:
  • Dokumentace k produktům
  • Software ke stažení
  • Nástroj pro výběr produktů
  • Hledání náhrady za produkty
  • Centrum nápovědy a kontakty
  • Najít naše pobočky
  • Získejte nabídku
  • Kde koupit
  • Komunita Schneider Electric
  • Kariéra
  • Profil společnosti
  • Nahlásit nevhodné chování
  • Přístupnost
  • Newsroom
  • Investoři
  • EcoStruxure
  • Vyhledávání pracovních míst
  • Blog
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Oznámení o souborech cookie
  • Podmínky použití
  • Změnit nastavení souborů cookie