Jak vám dnes můžeme pomoci?

Zachycení polohy po aktivaci rychlého logického vstupu (Position capture via signal input)

Během polohování je možné zachytit hodnoty polohy do paměti servo měniče pomocí aktivace rychlých logických vstupů. Polohu lze zachytit za použití vstupů DI0/CAP1, DI1/CAP2 a DI2/CAP3. Tuto funkci lze aktivovat pomocí změny parametrů Cap1Activate, Cap2Activate nebo Cap3Activate. Je možné zachytit polohu pouze jednorázově (hodnota 1), kdy se po zachycení polohy funkce přeruší anebo lze polohu zachytávat opakovaně, (hodnota 2) kdy se po každém zachycení původní hodnota přepíše novou.
Obrázek 39
Pro každý vstup lze pomocí parametru CapxSource zvolit motorový (enkodér 1) nebo externí enkodér, připojený do slotu 2 servoměniče pro enkodérový modul. (enkodér 2)
Obrázek 40
Poloha se ukládá v době zachycení hrany signálu, parametr CapxConfig určuje, jestli bude sestupná (hodnota 0), vzestupná (hodnota 1) nebo se budou zachytávat obě hrany (hodnota 2).
Obrázek 41
Jednorázově zachycená poloha je uložena v parametru _CapxPos.
Obrázek 42
Během opakovaného zachycení je poloha ukládána v parametru _CapxPosCons, počet zachycení polohy je ukládán v parametru _CapxCountCons.
Příklad pro Cap1:
Obrázek 43
Parametry __Cap2PosCons _Cap3PosCons, resp._Cap2CountCons, _Cap3CountCons mají obdobný význam.