Naše značky

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
		
Jak vám dnes můžeme pomoci?
Minimální odpor externího brzdného rezistoru pro LXM32xD30N4
Aktuální uživatelské manuály uvádí pro LXM32xD30N4 minimální hodnotu odporu externího brzdného rezistoru Rmin=15 Ω.
Obrázek 59
Upozornění:
V případě, že použitý rezistor vykazuje zápornou toleranci odporu, je tato minimální hodnota překročena, a může docházet k hlášení poruchy 2301 “nadproud v brzdném rezistoru“!
Obrázek 60
Pro LXM32xD30N4 se tedy nedoporučuje používat rezistory typu VW3A7704 (15 Ω).
Řešení:
V aktuálním uživatelském manuálu (kapitola doporučené příslušenství) ani katalogu již není již žádný rezistor s odporem 15 Ω uveden, nahradil jej rezistor typu VW3A7733 s odporem 16 Ω
Obrázek 61
Obrázek 62
Také lze alternativně volit brzdný rezistor VW3A7742: 28 Ω – 1,1 kW – IP20 , RESext_ton = 1,2s
nebo, pokud vyhoví 300 W rezistor, pak lze volit typ VW3A7732: 28 Ω – 0,3 kW – IP20 , RESext_ton = 0,4s

Aktuální (2021) katalog servopohonů Lexium 32 (9,5 MB, anglicky, 10/2021) lze nalézt na:
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Catalog&p_File_Name=Catalog+Lexium+32+servo+drives+BMH+BSH+servo+motors+-+October+2021.pdf&p_Doc_Ref=DIA7ED2140501EN