Jak vám dnes můžeme pomoci?

Lze změnit hodnoty parametrů pro nastavení proudové smyčky?

Nastavení proudové smyčky určují parametry _CTRL_KPid, _CTRL_KPiq, _CTRL_TNid a _CTRL_TNiq, které jsou pouze ke čtení, tudíž není možné měnit jejich hodnotu.
Obrázek 78
Tyto hodnoty si servoměnič spočítá na základě hodnot parametrů _M_L_d, _M_L_q a M_R_UV, které si načte z elektronického štítku motoru, pokud je k servoměniči připojený kompatibilní motor řad BMH a BSH.
Obrázek 79
V případě připojení motoru jiného výrobce nelze parametry motoru načíst automaticky, nastavují se tedy ručně dle typového štítku daného motoru pomocí SoMove. Po doplnění všech hodnot podbarvených bílou na obrázku níže si servoměnič dopočítá parametry proudové smyčky.
Obrázek 80
Případně lze změnit parametry proudové smyčky provozováním motoru ve stavu odbuzení. Tento stav není vhodný pro běžný provoz a nejsou pro něj stanoveny momentové charakteristiky, což znamená, že nastavení a odladění je prováděno experimentálně. Motor ve stavu odbuzení lze provozovat pouze ve výjimečných případech, kdy je třeba dosáhnout vyšších otáček, než běžně dovoluje napětí servoměniče (modře označená oblast na obrázku níže), rychlost otáčení nemůže přesáhnout maximální dovolené otáčky nmax uvedené na typovém štítku motoru.
Obrázek 81
Během odbuzení je motor pracuje se sníženou velikosti buzení, což se provede nastavením parametru CTRL_I_max_fw zhruba na hodnotu jmenovitého proudu. Tímto se přepočítají parametry proudové smyčky.
Obrázek 82