Jak vám dnes můžeme pomoci?

¿Cómo funciona la función de paro de los controladores del proceso ATV630?

Problema:
¿Cómo configurar la función de parada en la unidad de proceso ATV630?

Línea de productos:
Altivar 630

Entorno:
Todos los números de serie

Causa:
Función de parada

Resolución:
Esta función ayuda a evitar una sobrecarga del motor al monitorear la corriente del motor y el tiempo de aumento de la velocidad.
Una condición de paro es cuando:
Una frecuencia de salida es menor que la frecuencia de parada [frecuencia de parada] StP3
Y una corriente de salida es mayor que la corriente de parada [corriente de parada] StP2
Durante un tiempo más largo que el tiempo de parada [Stall Max Time] StP1
Esto significa que debe cumplir tres condiciones, luego se produce una condición de paro, se activa un error [Error de detención del motor] StF.

Por ejemplo,
Establecer StP3=10HZ, StP2=100% (lo que significa corriente nominal del motor)
StP1=5s
Cuando el variador funciona a 9.9HZ, la corriente del motor está por encima de la corriente nominal del motor, después de 5S, se activa un error [Error de detención del motor] StF.
Si la unidad funciona a 10,1HZ, no se activará un error de StF.