Naše značky

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
		
Jak vám dnes můžeme pomoci?
How to solve the EIP device input ddt missing of BMXNOC0401 on Control Expert 16.0 ?

Issue:

How to solve the EIP device input ddt missing of BMXNOC0401 on Control Expert 16.0 ?

Product Line:

M340

Environment:

EcoStruxure Control Expert 16.0

Resolution:

User could install the ControlExpert_V160_HF010 and rebuild the application to solve this issue.
https://www.se.com/id/en/download/document/ControlExpert_V160_HF010/