Naše značky

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
		
Jak vám dnes můžeme pomoci?
Proč měřič PM5000 zobrazuje nesprávné údaje o výkonu nebo neukazuje žádný proud?

Připojení z S1 a S2 na proudovém transformátoru k I+ a I- na zadní straně měřiče mohou být obrácená, ujistěte se, že zapojení měřiče je správné podle uživatelské příručky

V případě použití samostatných CT se ujistěte, že P2 je nasměrován k zátěži

Ujistěte se, že měřič byl naprogramován (např. poměr CT, Typ systému)

Připojení S1 a S2 může stále obsahovat propojení, (Odpojte jej, když je napájení vypnuto)

Vezměte prosím na vědomí, že se to týká všech měřičů z řady Power Logic PM5000.