Naše značky

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
		
Jak vám dnes můžeme pomoci?
Proč zvolit proudový chránič (RCCB) typu B pro 3fázové měniče s proměnnou rychlostí?

Pro třífázové pohony s proměnnými otáčkami je zvláště vhodný RCCB typ B nebo typ B-Si.
Chrání proti poruchovým proudům pomocí DC offsetu, což platí pro třífázové měniče. Kromě toho má zvýšenou imunitu proti nepříjemnému zakopnutí způsobenému:

  • EMC filtry společného režimu připojené před VSD.
    Typ B má vypínací zpoždění, které umožňuje, aby zapínací proud protékal při zapnutí.

  • Trvalé spínací svodové proudy existující ve výkonových měničích (např.: 25 kHz).
    Typ B obsahuje „dolní propust“ filtr, který zajišťuje spouštěcí práh, který se zvyšuje s frekvencí, přičemž je v souladu s křivkou osobní ochrany (fibrilace).

Poznámka: pokud je požadovaná citlivost 300 mA, měl by být navržen selektivní typ RCCB, který zajistí dobu bez spuštění 50 ms.

Více informací naleznete v příručce: https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=S1624&p_enDocType=Catalog&p_File_Name=S1624.pdf

Pokud jde o instalaci těchto RCCB, jsou namontovány před pohony s proměnnými otáčkami.

Viz příklad níže:
Příklad
Schneider Electric nabízí řadu Acti9 iID se 4 pólovými proudovými chrániči typu B k dispozici v citlivosti 30 mA a typu B-Si k dispozici v citlivosti 30 a 300 mA (k dispozici je selektivní typ)

Proudový chránič

Kliknutím na tento odkaz níže zobrazíte kompletní řadu Acti9 iID RCCB dostupné v ČR: https://www.se.com/cz/cs/product-range/7559-acti-9-iid-rccb/#products