Naše značky

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
		
Jak vám dnes můžeme pomoci?
Jaké jsou účinky dV/dt na motor při použití VSD?

Protože na zakončení kabelu motoru k motoru dochází k nesouladu impedance, dojde k odražené vlně, která se pohybuje zpět podél kabelu motoru a způsobí
přepětí. Přepětí na svorkách motoru může způsobit částečný i korónový výboj, který nakonec opotřebovává izolaci vinutí až k poruše.

Korónový výboj nastane, když je přepětí dostatečně velké na to, aby způsobilo tok elektronů z jednoho vinutí do druhého a přitom ionizoval vzduch mezi vodiči. Způsobují poškození vnitřního a vnějšího izolačního materiálu. Se zvyšující se délkou kabelu motoru se zvyšuje špičkové napětí. To se může zvýšit na hodnotu 2 až 2,5 násobku napětí DC sběrnice.

Schneider Electric nabízí sinusové filtry nebo dv/dt filtry pro snížení přepětí ve vinutích a vysokofrekvenčních proudů v diferenciálním režimu. Prohlédněte si náš aktuální katalog ATV600 nebo ATV900, kde najdete další informace o výstupních filtrech, které vám pomohou se zmírněním přepětí.

Grafy