Naše značky

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
		
Jak vám dnes můžeme pomoci?
Lze 3-pólový jistič použít ve 2-pólové aplikaci?

Problém:
Použití třípólového jističe ve dvoupólové (jednofázové) aplikaci

Produkty:
Powerpact a Masterpact

Řešení:

  • 3p jistič lze použít u 3fázového systému využívajícího buď 2 nebo 3 póly.
  • Jistič 3p lze použít v 1fázovém systému, pouze pokud je to označeno níže uvedenými značkami.

Pro informaci:

  • Podle článku 240.85 NEC: "Jistič s přímým jmenovitým napětím, jako je 240 V nebo 480 V, může být použit v obvodu, ve kterém jmenovité napětí mezi jakýmikoli dvěma vodiči nepřekračuje jmenovité napětí jističe."
  • Podle Bílé knihy UL „3pólové jističe jsou vhodné pro použití pouze na 3-fázových systémech, pokud nejsou označeny pro použití v 1-fázových systémech, jako například „Pro 1-fázové připojení použijte dva vnější póly“. nebo ekvivalentní prohlášení 3-pólový jistič použitý místo 2-pólového jističe na 3fázovém systému, jako je 2-pólový jistič používaný v odbočném obvodu, který je ve skutečnosti dvěma větvemi. 3-fázový systém, je přijatelný, aniž by byl 3-pólový jistič výslovně označen."

Powerpact L

  • Třípólové jističe Powerpact L s rámem Micrologic se všemi spouštěcími jednotkami (U31X, U33X, U43X, U44X, U53X a U54X) jsou označeny pro jednofázové použití, ale  pouze pro obvody 240Vac . Použijte libovolné 2 tyče.

Powerpact H a J

  • Třípólové termomagnetické jističe Powerpact H a J-frame jsou označeny pro jednofázové použití, včetně MCP.
  • Třípólové jističe Powerpact H a J-frame Micrologic se standardními spouštěcími jednotkami (U31X a U33X) jsou označeny pro jednofázové použití

Powerpact B

  • Třípólové rámové jističe Powerpact B nejsou označeny pro jednofázové použití.