Záměna stiskacích ovládacích hlavic se zámkem T6
Funkce tlačítek jsou:
značí, že klíč lze nasunout a vyjmout v polohách „1“ a „2“ - OK
značí podle mne 2 polohy zámku - OK
- 2 pevné polohy - 1 i 2
- v poloze 1 je pevná poloha, poloha 2 je s návratem
Náhrady:
T6D - XB5AG41 - 2 pevné polohy, vyjmutí klíče vlevo i vpravo (v polohách 1 i 2)
T6K - XB5AG21 - 2 pevné polohy, vyjmutí klíče vlevo (v poloze 1)
T6L - XB5AG61 - s návratem zprava doleva, vyjmutí klíče vlevo (v poloze 1)
T6R - ZB5AG02 + ZB5AZ101 - 2 pevné polohy, vyjmutí klíče vpravo ( v poloze 2) - tato funkce není v kompletu, proto je složeno ze 2 ref.
hlavice Dn, Kn, Ln, Rn jsou stejná funkce, jen mají nástavec
Pozn.:
pokud máte hlavice T6 s pr. 30mm, pak pro XB5 s pr. 22mm...nutno dát adaptér ZBZ4
hlavice T6D, K, L, R byly stiskací, v řadě Harmony XB5AG jsou jen otočné, bez stisku
Publikováno pro: Schneider Electric Česká republika