Naše značky

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
		
Jak vám dnes můžeme pomoci?
Can Tesys Island Ethernet bus couplers be daisy chained to a Modicon PLC?

Issue

Can Tesys Island Ethernet bus couplers be daisy chained to a Modicon PLC?

Product Line

M340,M580 controllers

M221,M241,M251,M262 controllers

Tesys Island product line

Environment

EcoStruxure Machine Expert software

EcoStruxure Control Expert software

Tesys Island Ethernet bus coupler TPRBCEIP

Resolution

The answer is "Yes", a daisy chain connection can be made using the 2 communication ports of the Tesys Island.

Schneider Electric Česká republika

Zjistěte více
Produkt:
Řada:
Zjistěte více
Produkt: