Naše značky

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
		
Jak vám dnes můžeme pomoci?
Error 1720 gets returned during Control Expert install or uninstall

This can occur if the regional setting for the windows clock is incorrectly set or set to use cyrillic letters

It is recommended to ensure that the regional settings for the Windows clock on the PC' is correctly set.