Jak vám dnes můžeme pomoci?

Video: Jak provést procedury Cold start a Brain dead řady Smart‑UPS.

Problém:
Tento dokument vysvětluje, jak provést procedury Cold start a Brain dead.

Produktová řada:
Smart-UPS

Prostředí:
Všechny modely, všechna sériová čísla

Příčina:
Procedura Cold start se používá ke zjištění, zda je UPS funkční v případě, že se nezapne při připojení k síťovému napájení.
Procedura Brain dead provede tvrdý reset mikroprocesoru Smart‑UPS. Neobnovuje však uložené nastavení.

Řešení:

Cold start:
Toto je dobrý způsob, jak ověřit, zda se UPS např. nezapíná jen kvůli špatnému vstupnímu napájení.
Pozor: Nikdy nepoužívejte cold start pro řešení problému s LED indikující vadnou baterii – téměř vždy totiž vyruší battery LED alarm, i když je baterie skutečně špatná. Je to proto, že self-test porovnává stav baterie vůči připojené zátěži. Pokud není připojena žádná zátěž, baterie se bude jevit jako v pořádku.

1) Vypněte Smart‑UPS a odpojte ji ze zásuvky. Odpojte veškerou připojenou zátěž.
2) Stiskněte a držte tlačítko napájení (označené „I/TEST“ u starších modelů bez displeje) na čelní straně UPS, dokud neuslyšíš dlouhé pípnutí.
3) Tlačítko pusťte během tohoto dlouhého pípnutí. Pokud ho pustíte až po jeho skončení, je nutné postup opakovat.
4) UPS by měla provést standardní self‑test a následně běžet na baterii se 4 pípnutími každých 30 sekund. To potvrzuje, že UPS je funkční, zvládne self‑test i provoz na baterii.

5) Nyní můžete UPS opět připojit do zásuvky. Pokud je vstupní napájení v pořádku, UPS se přepne zpět do online režimu.


Pokud Cold start nefunguje, znamená to že UPS pravděpodobně utrpěla interní HW závadu nebo nemá funkční interní baterii.
V takovém případě kontaktujte technickou podporu APC.


Následující video ukazuje, jak provést Cold start u UPS řady Smart-UPS SUA:



Brain dead:
U jednotek SUA nebo SUM lze tuto proceduru použít i pro přepínání mezi Serial a USB komunikací.
Primárně jde o „reboot“ interního mikroprocesoru – nevymaže uložené nastavení.
Je vhodná pro základní troubleshooting, protože resetuje logiku UPS.

U jednotek SU, SUA, SUM nebo SURT:
1) Vypněte UPS a odpojte ji ze zásuvky
2) Znovu stiskněte a podržte tlačítko OFF (případně můžete odpojit interní baterii)
3) Může se objevit rychlé bliknutí LED a měli byste slyšet slyšitelné ""kliknutí"" relé UPS.
4) Připojte UPS zpět do zásuvky a znovu zapněte

Pro jednotky SMC, SCL, SMT, SMTL, SMX a SRT:
1) Vypněte UPS a odpojte ji ze zásuvky
2) Odpojte baterii
3) Z UPS se může ozvat slyšitelné ""kliknutí"".
4) Znovu připojte baterii, zapojte jednotku zpět do zásuvky a zapněte UPS

Následující video ukazuje, jak provést Brain dead u UPS Smart-UPS řady SMT, SMTL &; SMX:



Následující video ukazuje, jak provést Brain dead Smart-UPS řady SUA:



Následující video ukazuje, jak provést Brain dead on-line Smart-UPS řady SRT:

.