Issue:
When attempting to change the IP Address of a PM5000, the Edit button dissapears when scrolling to the IP Address or Subnet mask.
Product Line:
PM5000 Series
Environment:
Meter Front Display
Cause:
This is caused when the IP Method is set to something other than "Stored". When set to Stored, the IP Address becomes "Static" and therefore configurable on the meter. The other options (Default, DHCP, BOOTP) do not allow the IP to manually be configured as the IP is set by the network.
Resolution:
In order to be able to change the IP Address from the front panel of the PM5000 series, change the IP Method to "Stored".
Product Line:
PM5000 Series
Environment:
Meter Front Display
Cause:
This is caused when the IP Method is set to something other than "Stored". When set to Stored, the IP Address becomes "Static" and therefore configurable on the meter. The other options (Default, DHCP, BOOTP) do not allow the IP to manually be configured as the IP is set by the network.
Resolution:
In order to be able to change the IP Address from the front panel of the PM5000 series, change the IP Method to "Stored".
Veröffentlicht für: Schneider Electric Deutschland










Wir unterstützen Sie!
Produktauswahl
Finden Sie schnell und einfach passende Produkte und Zubehör für Ihre Anwendungen.
Angebot erhalten
Starten Sie Ihre Verkaufsanfrage online, und ein Experte wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen.
Bezugsquellen
Finden Sie ganz einfach den nächstgelegenen Händler für Schneider Electric.
Help Center
Hier erhalten Sie Unterstützung und Hilfe für all Ihre Anliegen an einem Ort.