Wie können wir Ihnen heute helfen?

Compatibility of PM5100/PM5300 meter hardware with firmware versions

Product Line
PM5100
PM5300

Environment
Firmware

Resolution
  • Firmware revision 2.xx is applicable for PM51/53xx meters with enhanced internal memory.
  • Firmware V2.xx revision is applicable for Hardware version B1. Hardware version is indicated on the Meter labels
  • Firmware version 2.xx is not compatible with firmware version 1.xx.
  • Meters with 1.xx firmware can’t be upgraded with 2.xx firmware.
Refer to the attached What's New with V02.1x & V02.2x

Schneider Electric Deutschland

Anlage(n)
PM51_53xx_Whats_New _V2.1x_V2.2x.pdf [89.85 KB]
Weitere Produktinformationen
Bereich:
Weitere Produktinformationen
Bereich:
  • Produktdokumentation
  • Software-Downloads
  • Produktauswahlhilfe
  • Produktersatz und -austausch
  • Hilfe- und Kontaktzentrum
  • Niederlassungen finden
  • Schließung von shop.se.com/de/de
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
  • Cookie-Einstellungen
  • Präferenzzentrum