¿Cómo podemos ayudarle hoy?

¿Cuál es el uso del parámetro de configuración [Alarm]Ack en Vijeo Citect 7.2?

El parámetro [Alarm] Ack determina si Vijeo Citect reconoce las alarmas durante el arranque del sistema. Las alarmas solamente pueden ser reconocidas si únicamente existe un único servidor de alarmas y no se ha configurado un fichero de grabación.
Si existe un servidor primario y un servidor secundario de alarmas, cuando un arranque un servidor tomará los valores del servidor activo ya que estas se encuentran en un estado válido, no hay razón para reconocer las alarmas en el arranque.
Si no existe un servidor Standby y hay configurado un fichero de grabación, el estado de las alarmas se recuperará del fichero. Si las alarmas se recuperan desde el fichero estas no serán reconocidas al arrancar.

Valores permitidos:
0 - No reconocer las alarmas en el arranque
1 - Reconocer las alarmas en el arranque

Valor por defecto: 1

Schneider Electric España