¿Cuál es el número máximo de conexiones simultaneas que soporta el Web Gate de las XBTGT con Vijeo Designer v4.7?
Cada terminal admite hasta 8 conexiones simultaneas de PCs clientes, se puede probar con esta IP pública http://88.2.234.246/
En el caso de que solo funcione una conexión se debe a la configuración del PC cliente, tanto sea del propio "Vijeo_WebGate_Control.exe" que debe ser la misma versión que el servidor, o bien el Firewall de Windows. Para más info. ver ayuda online de Vijeo Designer “Cap.23.8 Diferencias entre WebGate y los destinos”
Cada terminal admite hasta 8 conexiones simultaneas de PCs clientes, valido para la version 4.7 de Vijeo DesignerSe puede probar con esta IP publicahttp://88.2.234.246/En el caso de que solo funcione una conexion se debe a la configuracion del PC cliente, tanto sea del propio "Vijeo_WebGate_Control.exe" que debe ser la misma version que el servidor, o bien el Firewall de Windows.Para mas info ver ayuda online de VJD Cap.23.8 Diferencias entre Web gate y los destinos Publicado para: Schneider Electric España