¿ Cuál es el tiempo de transferencia entre las dos entradas de alimentación en un Automatic Transfer Switch ( ATS ) ?
El tiempo de transferencia típico es de 10 a 14 milisegundos.
Si las entradas se alimentación están totalmente sincronizadas y la frecuencia es de 50 Hz, la transferencia será de 10 milisegundos. Lo más desfasadas estén las fases, mayor será el tiempo de transferencia, el máximo tiempo posible es de 19 milisegundos, si asumimos que la sensitividad del ATS está en "low", las fases están separadas por 180 grados.