¿Cómo podemos ayudarle hoy?

¿Qué diferencia hay entre la clase de aislamiento eléctrico B y la F en los transformadores de seguridad y separación?

Las clases de aislamiento definen la temperatura que soportan los materiales constituyentes de dicho aislamiento para continuar trabajando con sus características eléctricas y garantizar las tensiones de resistencia dieléctrica definidas. Así las clases B y F se diferencian en:
  • Clase B: temperatura máxima de operación de 130ºC. Materiales: vidrio, mica y pegado.
  • Clase F: temperatura máxima de operación de 155ºC. Materiales: elastómero de silicona, mica, vidrio, pegado de resinas de silicona.
Dentro de la misma clasificación también se puede hablar de temperaturas de elevación máximas, a las que se les deben sumar unas temperatuas ambiente predefinidas. En ese caso es lógico encontrar unas temperaturas menores a las máximas de operación arriba expuestas.