¿Qué alimentación tiene la bobina de mínima (MN de un Compact NS1000) para que el vástago de la bobina actúe en el interruptor?
Es importante verificar la tensión que aplicamos a la bobina dado que para tensiones de seguridad, las intensidades pueden ser elevadas,
Ejemplo:
- Tensión 220V --> Intensidad a la llamada 0.9A
- Tensión 24V --> Intensidad a la llamada 8.33A
La fuente que aplica la tensión al circuito de maniobra para la bobina debe tener suficiente potencia para excitarla y que el vástago actúe correctamente.