¿Cómo podemos ayudarle hoy?

¿Cuál es el PinOut de los cables de CANopen con referencias VW3CANCARR03 (pinout RJ45-RJ45) y VW3M3805R010 (pinout RJ45-SUB D9)?

Se adjunta documentación con las características de la capa física de Canopen. En ésta, se encuentra detallado el Pinout de los distintos tipos de conector pinout RJ45, SUB D9, etc, así como las secciones mínimas de cable, impedancias, etc.

CANopen es un protocolo de comunicación utilizado en sistemas de automatización industrial y control de procesos. Para su correcto funcionamiento, se requiere de cables específicos con conectores pinout RJ45 o SUB D9, dependiendo de la aplicación y el fabricante de los equipos.

VW3CANCARR03 (pinout RJ45-RJ45)

El cable VW3CANCARR03 es un cable de par trenzado con conector pinout RJ45 en ambos extremos, utilizado para conectar dispositivos CANopen en redes con topología en bus. Este cable debe cumplir con las especificaciones de la capa física de CANopen, como la impedancia característica de 120 ohmios y una sección mínima de cable de 0,25 mm².

VW3M3805R010 (pinout RJ45-SUB D9)

Por otro lado, el cable VW3M3805R010 es un cable de par trenzado con conector pinout RJ45 en un extremo y SUB D9 en el otro, utilizado para conectar dispositivos CANopen en redes con topología en estrella. Es importante destacar que en el conector SUB D9, el pin 9 está conectado al chasis del dispositivo y debe ser aislado en caso de utilizar el cable en redes con topología en bus.

Conocer el PinOut RJ45 y SUB D9 de los cables de CANopen es fundamental para realizar una correcta instalación y configuración de los dispositivos en la red. Es importante revisar las especificaciones de la capa física de CANopen para asegurar el cumplimiento de las normas y garantizar el correcto funcionamiento del sistema.

Schneider Electric España

Documentos adjuntos
02_CANopen_lev2_en.pdf [37.7 KB]