Nuestras marcas

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web
		
¿Cómo podemos ayudarle hoy?
¿Se pueden utilizar los contactores modulares CT (categoría AC7) para el arranque de cargas AC3?

No. La gama de contactores CT tienen apertura y cierre omnipolar. El contactor CT es de categoría AC7a con unas aplicaciones específicas de cargas ligeramente inductivas en aparatos domésticos y aplicaciones similares.

La categoría AC3 son para aplicaciones de motores de jaula en los que el corte se realiza con el motor lanzado.
- En el cierre, el contactor establece la corriente de arranque, que es de 5 a 7 veces la corriente nominal del motor.
- En la apertura, el contactor corta la corriente nominal absorbida por el motor; en ese momento, la tensión en las bornas de sus polos se acercará al 20% de la tensión de la red. El corte resulta
sencillo.

Ejemplos de utilización: todos los motores de jaula habituales: ascensores, escaleras mecánicas, cintas transportadoras, elevadores de cangilones, compresores, bombas, trituradoras, climatizadores, etc.

Schneider Electric España

Documentos adjuntos
EN_60947_4_1.pdf [28.81 KB]
CAPITULO_05 156.pdf [48.07 KB]
EN_61095_2009.pdf [49.2 KB]
Categorias de empleo.pdf [46.95 KB]