¿Cómo podemos ayudarle hoy?

¿Cuando cambiar una batería de condensadores? (mantenimiento preventivo de baterías de condensadores

Se recomienda:
-  verificar el número de conmutaciones de cada escalón para detectar si es necesario realizar algún mantenimiento en los contactores.
-  Verificar los parámetros del regulador para cada escalón y el número de
conmutaciones
-  Verificar las medidas de tensión tomadas directamente de la bobina del contactor
y las tensiones tomadas directamente de la fuente auxiliar para detectar problemas
de alimentación en las bobinas.
-  inspección visual de la inductancia permite prever problemas potenciales
- Comprobación de la sección de los cables, a la hora de alimentar los condensadores (se adjunta tabla).
La temperatura de la sala eléctrica no debería sobrepasar los 28 grados centígrados. Según norma y según las especificaciones de catalogo
- Para manipular los condensadores esperar mínimo 5 minutos. Y el condensador se cortocircuita y se pone a tierra.

Categoría de temperatura (400 V):
• Temperatura máxima: 40 ºC.
• Temperatura media sobre 24 h: 35 ºC.
• Temperatura media anual: 25 ºC.
• Temperatura mínima: –5 ºC.


Adjunto tabla de corriente por escalón (archivo Excel), dónde podrás ver la recomendación de sustituir el condensador cuando este por debajo de un determinado valor, dependiendo de la tensión de funcionamiento de la bateria de condensadores .

varset,varlogic, batería de condensadores

Adjunto video tutorial con los conceptos generales de compensación de reactiva:





Schneider Electric España

Documentos adjuntos
Tabla de corrientes por escalon.xls [70.5 KB]