Nuestras marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web
		
¿Cómo podemos ayudarle hoy?
¿Cómo se define la tensión de aislamiento Ui y su ensayo en interruptores automáticos en baja tensión?

La tensión Ui indicada en las características eléctricas de un interruptor automático es fruto del cumplimiento del ensayo dieléctrico de la tensión Ui especificada.
En función de la Ui indicada ,el ensayo dieléctrico se realizará a una u otra tensión:
1º Para los circuitos de potencia, y de mando y auxiliares que no se indique salvedad alguna hay que aplicar la tabla 12 de la Norma UNE-EN-60947.2 apartado 8.3.3.2.3. Para una Ui comprendida entre 690V y 800V la tensión de ensayo será de 3000V.
2º Para los circuitos de mando y auxiliares en que se indique su NO conexión al circuito principal tenemos dos casos:
a) Ui<60V -> tensión de ensayo 1000V
b) Ui>60V ->tensión de ensayo = 2xUi+1000V
El ensayo se considerará satisfactorio si no se produce ni perforación ni contorneo (corriente que puede circular por un material aislante) del aislante.
En ensayo dieléctrico de un interruptor automático deben de desconectarse aquellos elementos cuya tensión de ensayo sea inferior a la del interruptor automático, por ejemplo los bloques Vigi.
Para la realización del ensayo (UNE-EN-60947.2 apartado 8.3.3.2.2):
1º Circuito principal: todos los circuitos de mando y auxiliares se conectan al interruptor automático, que está conectado a tierra y se aplica la tensión de ensayo durante 1 minuto según indicaciones de la Norma.
2º Circuitos de mando y auxiliares: se aplica la tensión de ensayo durante 1 minuto según indicaciones de la Norma.