¿Cuál es el resultado correcto a la hora de realizar el megado de una instalación con Canalis KT?
Si el resultado de la medición de la resistencia de aislamiento (megado) es inferior a 1 MOhm el resultado no es válido. Siempre, las pruebas de medición de aislamiento para 500 V / 1000 V deben ser igual o superior a 1 Mega Ohm acorde a la normativa IEC60364-6 según tabla 6A del punto 6.3.3
Por tanto deben revisarse aquellos tramos que no cumplen con esta condición y verificar su conexionado e instalación.
Se recomienda seguir los siguientes pasos:
Medir la resistencia de aislamiento entre cada fase o neutro y tierra (si la carcasa está conectada a tierra), prestando especial atención a la correcta instalación y conexión de las piezas de unión.
Prestando especial atención a:
- que los lados de la carcasa de acero galvanizado estén conectados a tierra. Esto depende del sistema de puesta a tierra.
- la calidad de la conexión y correcta instalación de las uniones.
- no haya piezas metálicas sueltas (arandelas, tornillos) en las unidades de derivación.
- Las pletinas de los tramos y las uniones han de estar limpias en el momento de su conexión.
Usar un megger de 500 Vdc si Ue ≤ 500 Vdc o 1000 Vdc si Ue> 1000 V (CC para evitar corrientes capacitivas).
Para ampliar la información, recomendamos visualizar la miniguía de mantenimiento y video de instalación del Canalis KT en los links adjuntos.
ID => FA385152_es
Title => MINI GUIA - CANALIS KTA_MANTENIMIENTO
URL => https://www.se.com/es/es/faqs/FA385152
ID => FA387096_es
Title => INSTALACIÓN CANALIS KT
URL => https://www.se.com/es/es/faqs/FA387096