¿Cómo calcular la intensidad de cortocircuito en bornas del secundario de un transformador de distribución?
¿Qué es la intensidad de cortocircuito?
La intensidad de cortocircuito es una magnitud fundamental en el diseño y la protección de los sistemas eléctricos. Aquí, encontrarás información acerca de cómo calcular la intensidad de cortocircuito en las bornas del secundario de un transformador de distribución.
¿Cómo calcular la intensidad de cortocircuito en bornas del secundario de un transformador de distribución?
Para el cálculo de la corriente o intensidad de cortocircuito en los terminales, o bornas, del secundario de un transformador de distribución AT/BT podemos aplicar la siguiente fórmula teórica. Como primera aproximación, se presupone que la impedancia del sistema de alta tensión es insignificante.
Icc:
donde:
y donde:
S = kVA intensidad del transformador.
U = tensión compuesta de la red en vacío.
In = corriente nominal en amperios.
Icc = corriente de defecto de intensidad de cortocircuito en amperios.
Ucc = tensión de cortocircuito del transformador expresado en %.
Ejemplo:
Transformador de 400 kVA, 242/410 V sin carga / Ucc = 4%
En la práctica de intensidad de cortocircuito es ligeramente inferior al calculado con este método, dado que la impedancia del sistema de alta tensión es tal que su nivel de defecto en los terminales de AT del transformador casi nunca supera los 500 MVA, siendo un valor de 250 MVA o menos, más habitual.
La importancia de calcular la intensidad de cortocircuito
Calcular la intensidad de cortocircuito en las bornas del secundario de un transformador de distribución es esencial para garantizar la seguridad y la fiabilidad del sistema eléctrico. Siguiendo estos sencillos pasos se puede obtener esta magnitud fundamental de manera rápida y precisa.
Publicado para: Schneider Electric España