¿Cómo podemos ayudarle hoy?

¿Cuál es la explicación de las clasificaciones ATEX y zonas ATEX?

La clasificación por zonas ha sido utilizada para determinar el nivel de seguridad necesario para el material eléctrico instalado en ambientes explosivos de gas y vapores [EN 60079-10, CEI 60079-10].

Debido al éxito de esta gestión, ésta ha sido también aplicada al polvo

Por lo tanto, existe 3 tipos diferentes de grupos de gases y cada uno de ellos esta dividido en zonas o categoria del siguiente modo:

Grupo I - ATEX M - Material destinado para minas de Grisú

Categoria M1 - Presencia (metano, polvos)

Categoria M2 - Riesgo de presencia (metano, polvos)

Grupo II - ATEX G - Material destinado a lugares expuestos a atmósferas explosivas de GAS (lugares con metano, butano, etc como por ejemplo gasolineras)

Zona 0 o Categoria 1G - Presencia de atmosfera explosiva permanente, frecuente o durante largos períodos.

Zona 1 o Categoria 2G - Presencia de atmosfera explosiva intermitente en servicio normal (probable)

Zona 2 o Categoria 3G - Presencia de atmosfera explosiva episódica o durante cortos períodos (nunca en funcionamiento normal)

Grupo III - ATEX D - Material destinado a lugares expuestos a atmósferas explosivas de POLVO (lugares con azufre, magnesio, cereales, etc como por ejemplo un silo)

Zona 20 o Categoria 1D - Presencia de atmosfera explosiva permanente, frecuente o durante largos períodos.

Zona 21 o Categoria 2D - Presencia de atmosfera explosiva intermitente en servicio normal (probable)

Zona 22 o Categoria 3D - Presencia de atmosfera explosiva episódica o durante cortos períodos (nunca en funcionamiento normal)

En Schneider tenemos algunos materiales para ATEX como pulsateria, detectores inductivos, finales de carrera y presostatos, pero la mayoria solo son validos para el utimo grupo ATEX D (polvo) y para las zonas 21 y 22, se adjunta catalogo.

Schneider Electric España

Documentos adjuntos
Atex dust guide 2010.pdf [1.33 MB]