¿Cómo podemos ayudarle hoy?

¿Cuáles son las categorías de empleo más utilizadas en contactores?

Las categorías de empleo más utilizadas en contactores están definidas en la norma UNE EN 60947-4.

Las más comunes son:

En corriente alterna

AC-1

Esta categoría se aplica a todos los tipos de dispositivos de corriente alterna con un factor de

potencia igual o superior a 0,95.

Ejemplos de aplicación: calefacción, distribución.

AC-2

Esta categoría se aplica al arranque, la conexión y el avance lento de motores de anillos rozantes.

• Al cerrarse, el contactor genera la corriente de arranque, que es 2,5 veces superior a la corriente

nominal del motor

• Al abrirse, deberá cortar la corriente de arranque, a una tensión inferior o igual a la tensión de

alimentación de red

AC-3

Esta categoría se aplica a los motores de jaula de ardilla durante el funcionamiento normal

del motor.

• Al cerrarse, el contactor genera la corriente de arranque, que es de 5 a 7 veces superior a la

corriente nominal del motor

• Al abrirse, corta la corriente nominal absorbida por el motor; en este punto, la tensión en los terminales de contactor es alrededor de un 20% de la tensión de alimentación de red. El corte es ligero.

Ejemplos de aplicación: todos los motores de jaula de ardilla estándar: ascensores, escaleras

mecánicas, cintas transportadoras, elevadores de cubos, compresores, bombas, mezcladores,

unidades de aire acondicionado, etc.

AC-4

Esta categoría cubre las aplicaciones con frenado por inversión y el avance lento de motores de

jaula de ardilla y de anillo rozante.

• Al cerrarse, el contactor genera un pico de corriente que puede ser de 5 a 7 veces superior a la

corriente nominal del motor.

• Al abrirse, corta esta misma corriente a una tensión que será mayor

cuanto menor sea la velocidad del motor. Esta tensión puede ser igual a la tensión

de red. El corte es severo.

Ejemplos de aplicación: máquinas de impresión, máquinas de trefilado, grúas y equipos de

elevación, industria de la metalurgia.

En corriente continua

DC-1

Esta categoría se aplica a todos los tipos de dispositivos de carga de corriente continua con una

constante de tiempo (L/R) inferior o igual a 1 ms.

DC-3

Esta categoría se aplica al arranque, frenado por contracorriente y avance de motores en derivación.

Constante de tiempo y 2 ms.

• Al cerrarse, el contactor genera la corriente de arranque, que es 2,5 veces la corriente nominal

del motor.