¿Los Combi SPU con protección de sobretensiones permanentes y transitorias son rearmables? ¿Se le puede añadir rearme automático? / ¿Es posible añadir una bobina de disparo (MX/MN) a un CombiSPU?¿y contactos OF/SD/SDE (estado / disparo)?
¿Los Combi SPU tienen rearme automático? ¿Se le puede añadir?
No, los Combi SPU con protección de sobretensiones permanentes y transitorias tienen un interruptor automático con protección magnetotérmica, bobinas MSU para protección de sobretensiones permanentes y un limitador de sobretensiones transitorias. El limitador de sobretensiones transitorias despeja la sobretensión a tierra y no provoca el disparo del automático. Las bobinas MSU de sobretensiones permanentes si hace disparar al automático al igual que la protección magnetotérmica y no se rearma automáticamente, hay que hacerlo manualmente. Estos equipos no tienen accesorios, por lo que no se le puede añadir nada.
Para realizar una protección de estas características con rearme automático lo podríamos hacer si es monofásico solicitando un iC60 del calibre adecuado, una bobina MSU A9A26500 adosada al mismo, un mando rearmable ARA referencia A9C70132 para el conjunto y un limitador de sobretensiones independiente según necesidades.
En equipos tetrapolares en cambio no podríamos hacerlo, ya que para la protección de sobretensiones permanentes tendríamos que poner 3 bobinas MSU, y con 3 bobinas no podríamos colocar el mando rearmable ARA.
¿Es posible añadir una bobina de disparo (MX/MN) a un CombiSPU?¿y contactos OF/SD/SDE (estado / disparo)?
NO. Los Combi SPU con protección de sobretensiones permanentes y transitorias no ni admiten bobinas de disparo, ni contactos de estado (OF), ni de disparo (SD/SDE).
Se adjunto enlace al manual de instalación de los CombiSPU .
Las referencias son las siguientes:
imagen extraída del catálogo:
https://flipbook.se.com/catalog/es/es/catalogo-2022/#page/215
Publicado para: Schneider Electric España