¿Cómo podemos ayudarle hoy?

¿Cómo debe conectarse un sensor pasivo de 4-20mA a un módulo de entradas analógicas para Twido TM2***?

El cableado debe respetar este esquema:
¿Cómo debe conectarse un sensor pasivo de 4-20mA a un módulo de entradas analógicas para Twido TM2***?

Se trata de una conexión serie en la que el dispositivo pasivo debe recibir una alimentación de 24Vdc externos (la misma fuente que alimenta el módulo TM2 de Twido) a través de su terminal +.
La salida se realizaría a través del terminal - del sensor que se conecta al terminal positivo de la entrada de la tarjeta analógica.
Por último, es necesario realizar un puente entre el terminal de 0V del módulo TM2 (asociado al terminal - de la fuente de alimentación) y el terminal - de la entrada analógica.