Nuestras marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web
		
¿Cómo podemos ayudarle hoy?
¿Qué indica una letra C parpadeando en un variador Altivar 212?

Cuando se visualiza C en el display nos está indicando que el variador está limitando en corriente, es decir que se le está demandando más corriente de la que puede inyectar.

Esto generalmente se debe a un problema mecánico (bloqueo, desgaste...) o un problema de aislamiento motor (verificar estado aislamiento) o, con motores especiales, se necesita realizar un autoajuste y/o cambiar el tipo control motor.

Remedios posibles :

Verificar la mecánica. También verificar los parámetros F601 y F185.

ATV212 mensaje C

ATV212 mensaje C

Probar con motor en vacío (solo eje, sin transmisión mecánica). Si así sucede lo mismo, intentar el ajuste a parámetros de fábrica.

Después de realizar los ajustes de fábrica introducir nuevamente los parámetros de placa motor y realizar un autoajuste:

ATV212 mensaje C

ATV212 mensaje C

Probar por ejemplo con la consola pulsando la tecla loc/rem.

Otra prueba a realizar es cambiar el tipo control motor (parámetro Pt):

ATV212 mensaje C

Siendo un ventilador lo propio es que estuviese en 1 (par variable).

Si es otro tipo de aplicación, probar con 0 (control estándar) o 3 (control vectorial).