¿Cómo podemos ayudarle hoy?

¿Qué características requiere la tarjeta SD de los M241, M251 y M262?

Las características indicadas para los autómatas M241, M251 y M262 son tarjetas SDSC o SDHC, con una capacidad máxima de 32GB en FAT32. Se recomienda usar fabricantes reconocidos.

Caracteristicas de la tarjeta SD para M241 M251 y M262