¿Cuál es la referencia del enclavamiento por cerradura para el NS800/NS1000/NS1250/NS1600 fijo con mando manual / maneta?
Es necesario el mando rotativo 33873 + el bloqueo por cerraduras 33870 (la 33870 se compone de la 33868 y la cerradura 41940).
¿Cuál es la referencia del enclavamiento por cerradura para el NS800/NS1000/NS1250/NS1600 fijo con mando eléctrico?
Es necesario el kit de adaptación, p.e. el 33899 (Ronis) + la cerradura 33189 (Ronis) o lo que es lo mismo la 33903 (1 cerradura con 1 llave + kit de adaptación).
¿Cuál es la referencia del interenclavamiento por cerradura para el NS800/NS1000/NS1250/NS1600 mando manual?
Para interruptor de caja moldeada Compact NS800/NS1000/NS1250/NS1600 es necesario disponer de dos referencias para poder añadir enclavamiento por cerradura en el interruptor.
Ref: 33873 - MANDO ROTATIVO DIRECTO EST-NDAR NEGRO
La elección de la referencia de la cerradura requiere de pieza de adapatación de cerradura y bombín correspondiente:
Ref: 33868 - ENCLAV. POR CERR. PARA MANDO ROTATIVO
Sólo se disponen de 3 cerraduras tipo RONIS con referencia comercial que disponen de un perfil identificado.
Ref: 33190 - Cerradura Ronis identicas EL24135
Ref: 33191 - Cerradura Ronis identicas EL24153
Ref: 33192 - Cerradura Ronis identicas EL24315
No se dispone de referencia comercial con otro perfil identificado.
Se adjunta enlace donde puede descargar hoja de instrucciones correspondiente:
Notice dinstallation Compact NS630b-1600 : Commande rotative directe et prolongée
URL => http://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=51201030AA
¿Cómo realizar un enclavamiento por cerradura de 3 NS1600 con maneta?
Para poder colocar un enclavamiento por cerradura en un NS1600 con maneta es necesario colocar el mando rotativo, el kit de cerradura, y la cerradura.
En este caso para 3 NS1600 fijos con mando manual:
3x33873 mando rotativo
3x33868 kit cerradura sin cerradura
3x33190 llave idéntica.
¿Cuál es la referencia del enclavamiento por candado para el NS800/NS1000/NS1250/NS1600?
La referencia para el enclavamiento de la maneta sería la 32631.
Publicado para: Schneider Electric España