Validez de la referencia ESEEXPCZZSPMZZ para EcoStruxure Machine Expert 2.0
EcoStruxure Machine Expert V2.0 requiere de una nueva licencia.
La licencia de EcoStruxure Machine Expert V1.x no activa la versión 2.0.
Las referencias de licencias de activación son las mismas que las actuales para V1.x.
Los nuevos códigos de activación generados para EcoStruxure Machine Expert V2.0 serán válidos para activar ambas versiones, V2.0 y V1.x, si la fecha de emisión de la licencia es de la semana 17 del año 2021 o posterior.