¿Cómo podemos ayudarle hoy?

¿Cuál es la diferencia entre un transformador de tensión y un transformador de intensidad convencional en media tensión?

Los transformadores de medida o protección tienen la misión de llevar a valores normalizados y fácilmente medibles la tensión y corriente que circula por una red de transporte de energía. Una vez transformada, la tensión o corriente puede ser controlada mediante un instrumento de medida o un relé de protección.

Conexión de los transformadores de medida convencionales:

CT VT wiring

El transformador de tensión (TT) de tipo convencional como el modelo VRQ, se conecta entre fase y tierra para obtener la medida de tensión simple (antiguamente también se encontraban TT conectados entre fase-fase para medida de tensión compuesta), mientras que el  transformador de intensidad (TI) como el modelo ARM es un transformador de intensidad de tipo pasante que se conecta en serie con la fase para obtener la medida de corriente.

Para poder obtener magnitudes de medida como la potencia, cosfi o realizar funciones de protección direccionales, es necesario disponer de ambas medidas, tensión y corriente.

Transformador de intensidad convencional:

TI convencional

Transformador de tensión convencional:

TT convencional

Actualmente se dispone de transformadores de intensidad del tipo LPCT (Low Power Current Transformer) de tipo toroidal como son los modelo TLP y CLP y de transformadores de tensión de baja potencia LPVT (Low Power Voltage Transformer) de apoyo o enchufable que se conectan en bornas de las cabinas de media tensión de Schneider Electric.

Los LPCT/LPVT representan una evolución de los TI y TT tradicionales. Estos transformadores de medida fueron diseñados para relés electromecánicos y proporcionan una salida de corriente o tensión de alta potencia con un bajo rango de aplicación, grandes dimensiones y muy pesados.
Los relés electrónicos modernos tienen un requisito de potencia de entrada bajo, los LPCT/LPVT suministran una señal de voltaje como salida secundaria con un rango de aplicación más amplio, ligeros y mucho más seguros, por lo que son la solución óptima.

Transformador de Intensidad LPCT (Low Power Current Transformer):

LPCT

Transformador de Tensión LPVT (Low Power Voltage Transformer):

LPVT

https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=NRJCAT21057EN&p_enDocType=Catalog