Disponemos de tres soluciones principales:
- Reflex IC60
- ARA
- RCA
Más detalladamente serían las siguientes soluciones para el rearme de los automáticos de la gama de aparamenta modular:
1º Reflex IC60. El rearmador Reflex IC60 es un automático con un mando motorizado integrado que permite el rearme a distancia.
2º Reconectador ARA + IC60. El rearmador ARA es un rearmador automático, que permite el rearme automático, del automático IC60 asociado a la derecha del dispositivo, que va realizando intentos de rearme del automático / diferencial periódicamente.
3º Mando motorizado RCA + IC60. El rearmador RCA es un mando motorizado, que permite el rearme a distancia del automático IC60 asociado a la derecha del dispositivo.
4º Reconectador ARA + IC60+ A9XMC1D3+A9XELC10 (Reconexión vía APP). Es una solución basada en un automático IC60+ el rearmador ARA +A9XMC1D3+la pasarela A9XELC10 + APP (Ecostruxure Facility Expert SB). Desde la APP se habilita/deshabilita el permiso para el rearme automático del automático asociado al ARA.
5º Mando motorizado RCA + IC60+ A9XMC1D3+A9XELC10 (Reconexión vía APP). Es una solución basada en el rearme del RCA y por lo tanto también del IC60 a través del A9XMC1D3+la pasarela A9XELC10 + APP (Ecostruxure Facility Expert SB). Desde la APP se abre/cierra el IC60
6º Reconectador ARA + IC60+ A9XMC1D3+A9XMZA08 (Reconexión vía ethernet/página web de la A9XMZA08). Es una solución basada en un automático de la gama IC60 + el rearmador ARA +A9XMC1D3+la pasarela A9XMZA08 + Página web de la A9XMZA08. Desde la página web de la A9XMZA08 se habilita/deshabilita el permiso para el rearme automático del automático asociado al ARA.
7º Mando motorizado RCA + IC60+ A9XMC1D3+A9XMZA08 (Reconexión vía ethernet/página web de la A9XMZA08). Es una solución basada en el rearme del RCA y por lo tanto también del IC60 a través del A9XMC1D3+la pasarela A9XMZA08 + Página web de la A9XMZA08. Desde la página web de la A9XMZA08 se abre/cierra el IC60.
El rearmador Reflex IC60 es un automático con un mando motorizado integrado que permite el rearme a distancia.
El rearmador RCA es un mando motorizado, que permite el rearme a distancia del automático IC60 asociado a la derecha del dispositivo
El rearmador ARA es un rearmador automático, que permite el rearme automático, del automático IC60 asociado a la derecha del dispositivo, que va realizando intentos de rearme del automático / diferencial periódicamente.
Hay que realizar un puente de cable entre la borna " P " e " Y1 " para que el rearmador funcione correctamente a la primera.
Al instalar un pulsador en " Y2 " permite realizar el reenganche a distancia. También hace el " Reset " del nº de rearmes que se hayan realizado.
Como máximo permite hasta 15 rearmes.
Publicado para: Schneider Electric España