Nuestras marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web
		
¿Cómo podemos ayudarle hoy?
¿Tiene pila o batería el M221 (TM221)? ¿Cuál es la referencia? ¿Es posible utilizar una batería CR2032?

Sí, el M221 (TM221) utiliza una pila para mantener el RTC (real time clock) y todos los datos.
La referencia de la pila o batería del TM221 es BR2032.
La referencia CR2032 es del mismo tamaño que la BR2032.
La tensión de la CR2032 y la BR2032 es de 3V.
El amperaje de la CR2032 es de 210mAh.
El amperaje de la BR2032 es de 190mAh.
No es recomendable el uso de la batería CR2032 ya que:

  • Las CR son de Litio y Dióxido de Manganeso y la BR son de Litio y Monofluoruro de Policarbonato.
  • Las CR son más corrientes porque se usan para pequeños dispositivos que no están sometidos a sobrecalentamiento.
  • Las BR soportan mejor altas temperaturas (-30ºC a +80ºC) y tiene una descarga anual menor y mantienen mejor su constantes y propiedades hasta agotarse, funcionan bien hasta el final de su vida.

Se adjunta manual de instalación del TM221, a partir de la página 54 describe como sustituir la batería (La pila se coloca en la parte superior del PLC. Destapar la tapa de plástico y colocar)

TM221, M221, Batería, Pila, BR2032, CR2032, 2032

Schneider Electric España

Documentos adjuntos
TM221 - Manual de Hardware.pdf [9.37 MB]