¿Es posible instanciar variables en el software EcoStruxure Machine Expert sin que aparezca toda la ruta?
Cuando en un POU se utilizan variables que no están declaradas en ese mismo POU sino en otras partes del programa, aparece la ruta. Por ejemplo, cuando se utiliza una entrada digital a la que le hemos llamado "Entrada1" aparecerá de la siguiente forma al instanciarla en un POU:
Es posible declarar las variables sin que se inserte toda la ruta. El proceso que hay que seguir es el siguiente:
1. En la barra superior de Machine Expert, ir a Tools -> Options -> SmartCoding.
2. Quitar el flag del checkbox "Insert with Namepace", tal y como se puede ver en la siguiente imagen:
3. Ya se podrá escribir la variable y no aparecerá toda la ruta al pulsar "Enter".