Nuestras marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web
		
¿Cómo podemos ayudarle hoy?
¿Cómo conectarse a un controlador Modicon M241/M251/M262 sin forzar una descarga en SoMachine/Machine Expert?

Es posible que al intentar conectarse online con un PLC con EcoStruxure Machine Expert o SoMachine que tiene cargada una aplicación idéntica a la que se tiene abierta en el PC, aparezca la siguiente advertencia:

En EcoStruxure Machine Expert:
ESME

En SoMachine:ESME

Si el proyecto es diferente (PC-PLC), faltan o se han modificados ciertos archivos importantes no será posible conectarse al PLC sin realizar la descarga del proyecto.

Para conectarnos online con un PLC programado con Machine Expert/SoMachine que tiene cargada una aplicación idéntica a la que tenemos abierta en el PC, sin que tenga que realizar de nuevo la descarga de la aplicación, no solo es necesario que sea el mismo archivo ".project", sino que también es necesario que coincida lo que se denomina las "Download information files". Estos ficheros contienen información como la compilación o el archivo de boot. Son los ficheros que se generan en la carpeta donde se tiene guardado el archivo ".project".

Hay tres archivos que es importante mantener idénticos al conectarse para estar ONLINE sin tener que volver a descargar un proyecto de SoMachine/Machine Expert. Estos archivos deben estar en la misma carpeta del proyecto y son .bootinfo, .bootinfo_guids y .compileinfo.

ESME

Notas sobre los archivos "Download information Files":

1. Estos archivos se generan cuando inicia sesión por primera vez en el PLC y se crea la aplicación de arranque.

2. Estos archivos cambiarán en las siguientes situaciones:

- al realizar un cambio en el código y ejecuta En línea/Crear aplicación de arranque o ejecuta Descarga múltiple/Realizar siempre descarga completa.

- al ejecutar Compilar/Limpiar o Limpiar todo y ejecuta En línea/Crear aplicación de arranque o ejecuta Descarga múltiple/Realizar siempre descarga completa. Esto sucede porque Build / Clean o Clean elimina esos tres archivos

3. Si se ejecuta una descarga de archivo/fuente, es importante hacerlo después de generar esos tres archivos. Si se le solicita, seleccione la opción para incluirlos en los archivos de descarga de origen.

4. Para Somachine, también se puede crear un archivo yendo a la pantalla de SoMachine Central / Rueda verde superior izquierda / Guardar proyecto como... / Guardar archivo después de generar esos tres archivos. Abrir el archivo más tarde asegurará que esos archivos se mantengan juntos y sea posible una conexión sin descarga.

5. Para un proyecto en particular, puede automatizar la descarga de la fuente. La opción está disponible en Logic Builder/Proyecto/Configuración del proyecto/Descarga de fuente/Tiempo




Pasar la aplicación de un PC a otro sin forzar descarga al conectarse:

En el caso de que una aplicación se haya programado en un PC y se haya descargado en un PLC, y se requiera que desde otro PC diferente se realice una conexión online con el PLC sin que vuelva a haber una descarga de la aplicación, es necesario realizar alguna de estas dos opciones:

OPCIÓN 1:

Es necesario que no solo se copie el fichero ".project"  al segundo PC, sino que se copien también todos estos ficheros de información de descarga. Lo recomendable es copiar la carpeta entera donde está el proyecto guardado.


OPCIÓN 2:

Otra opción sería guardar el proyecto en formato ".projectarchive" (File -> Project Archive -> Save Archive) . De esa forma, se podría seleccionar que se incluyeran las "Download information files":

esme

De esa forma solo se tendría que extraer el proyecto en formato ".projectarchive" en el segundo PC, y ya se podría realizar la conexión online con el PLC.


Nota: es importante generar el archivo de boot en el caso de que no se haga automáticamente.